This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:PurePath Console 3特性化问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2559EVM, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823017/tas2559evm-purepath-console-3-characterization-issue

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2559PP-SALB2-EVM

您好!

我的 PC 上运行了 TAS2559EVM 板(AAP078A)和 PurePath Console 3。 在 TAS2559应用主页中、"系统检查"通过(它会发出10秒钟左右的长蜂鸣声、然后完成检查)。  

但是、当我尝试进入"特性化"时、它会显示正在运行默认字符、当尝试"开始调优"时、它会切换到"音频处理"页面、并显示有关我正在使用默认扬声器数据的警告!

1-如何根据我的扬声器盒设置来确定放大器的特征?

2-当我进入任何其他部分(即均衡器、智能放大器、扬声器标准化)时、PurePath 尝试与 EVM 进行通信、但看起来它会卡在路径上的某个位置。  

下面是"Speaker Normalization (扬声器标准化)"页面的屏幕截图。 它会一直保留在此页面中。

3 -经过一段时间(几分钟)后、它给出了如下所示的误差。 PurePath 控制台无响应、我必须关闭应用程序并重新启动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    欢迎使用 e2e。

    我将就您的以下问题提供一些意见:

    1. 您需要将学习板(PP-SALB2-EVM)连接到 TAS2559EVM 才能进入扬声器特征评定面板
    2.  和3. 这可能与 PPC3安装错误有关。
      1. 您是否在企业网络内的 PC 上安装了 PPC3? 有时、在 PPC3安装过程中、防火墙不允许安装一些附加内容。
      2. 您是否在不同的 PC 上尝试过? 是否发生了相同的问题?
      3. 您可以打开"音频处理"面板、因此我认为设备已正确初始化。 您是否能够通过 EVM 播放音频?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid、

    您是否对我上一篇帖子中的信息有进一步的评论?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    1 -感谢您的澄清。 我无法访问您提到的其他评估板。 因此、我认为我将无法执行扬声器特性化。  

    2和3:我尝试重新安装 PPC3、甚至禁用了所有防火墙、但结果相同。  

    C:执行系统检查后、评估套件被识别为 USB 声卡、我可以从笔记本电脑播放任何内容。 但是、当我尝试在 PPC3媒体播放器中播放任何媒体时、听不到任何声音。 尽管我可以在媒体播放器中看到波形和进度条。  

    谢谢、

    Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    我正在与我们的软件团队一起检查您遇到的错误的可能原因。 我将尽快提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid、

    您能否发送 EVM 的图片? 我想验证是否已正确放置所有跳线。
    您是否有机会在不同的 PC 上尝试?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    这是评估板的图片。  

    遗憾的是、我目前无法访问任何其他 PC。  

    谢谢、

    Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid、

    虽然您可以将以下跳线保持悬空:J38、J40、J47和 J51、但您的跳线设置看起来正常。

    您可以尝试以下操作吗?:

    • 运行系统检查
    • 进入“调整和音频处理”面板以初始化设备
    • 返回主页
    • 进入 Device Control (设备控制)面板、在其中更改某些内容、如 D 类电压峰值限制或类似内容。
    • 返回主页
    • 再次进入“调整和音频处理”面板
    • 您是否能够在 EVM 上播放音频? (使用外部音频源、而不是 PPC3媒体播放器)

    我将尽快告知您我们软件团队的反馈、但他们目前正在解决最新版本安装程序的一些问题。

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid、

    您是否能够尝试上述过程? 它是如何工作的?

    我们的软件团队目前正在解决 PPC3安装过程中的错误、您在安装过程中是否看到此错误?
    如果出现此错误、我可以提供安装程序的早期版本、您可以提供电子邮件地址以发送该错误、也可以通过 ivan.salazar@ti.com 向我发送电子邮件

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    以下是执行建议程序的结果:

    • 运行系统检查
      • 完成!
    • 进入“调整和音频处理”面板以初始化设备
      • 完成!
    • 返回主页
      • 完成!
    • 进入 Device Control (设备控制)面板、在其中更改某些内容、如 D 类电压峰值限制或类似内容。
      • 完成! (将峰值电压更改为稍低的值)
    • 返回主页
      • 完成!
    • 再次进入“调整和音频处理”面板
      • PPC3好像卡在这里。 请参阅随附的图像。  
    • 您是否能够在 EVM 上播放音频? (使用外部音频源、而不是 PPC3媒体播放器)
      • 否! 扬声器没有声音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    感谢该过程的结果。 您能否分享您的 PPC3版本详细信息? 您可以从左上角菜单的"关于"选项中检查它们。

    您还可以下载并安装此版本的 PPC3吗?: https://txn.box.com/s/aibcuhf0r1ssuad5u3kdpfsxly2beo3r
    我们在最新的安装程序中看到了一些问题、我们的软件目前正在修复、同时、上述安装程序是一个可以正常工作的早期版本。
    我认为这应该解决调优和音频处理卡滞症状的问题、关于扬声器规范化、我仍在检查此问题、下周将提供进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    https://txn.box.com/s/aibcuhf0r1ssuad5u3kdpfsxly2beo3r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    以下是我的 PPC3的版本信息。  

    顺便说一下、方框链接不起作用。 我将单独向您发送一封有关该问题的电子邮件。  

    我将等待您回复有关修复错误的软件更新版本的消息。  

    谢谢、

    Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid、

    我已回复您的直接电子邮件。 我将在这里跟大家一起、将这个线程设置为现在关闭。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器