This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:结温范围

Guru**** 2831705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824930/pcm4104-junction-temperature-range

器件型号:PCM4104

大家好、

我是否可以知道 PCM4104的最大结温范围? 我们发现表面温度最高可达82C、而数据表仅显示工作范围为-10~70C、感谢您的帮助、确认我们的最大结温范围。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    我的同事 Paul 将在美国时区对此做出回应。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    器件上是否存在某种显著负载或短路? ABS。 MAX 表显示了70°C 的上限、因此您使用的配置可能会损坏器件。  您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    数据表写入"指定的温度范围-10至+70C"、我们想知道它指示的温度是多少? 管壳温度? 还是 PCBA (环境)温度? 还是空气温度?

    我项目中的所有 PCM4104参数均符合数据表、但由于放大器发热、IC 表面温度超过85°C;

    这可能是一个问题吗? 有什么建议吗?

    谢谢!

    霍利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawley、

    应将温度规格视为 TA (温度-环境)限值。  该器件仅在最高70°C 的环境温度下进行测试和表征、这在当时的个人电子产品限制中很常见。  我们没有其他数据来验证超出绝对最大值表时的性能或器件寿命。

    我认为值得注意的是、虽然器件封装确实用作散热绝缘体、但如果器件裸片(TJ =温度结点)有足够的时间、则会高于 TA。 。

    是否可以改善放大器的热耗散以减少发热?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    无法改善该项目的热耗散。

    对于大多数商用器件、通常定义的工作温度为0~85°C

    问题是如何/难以定义"TA (温度-环境)"?  

    在我们的案例中、封装内部的空气温度为~60°C、因此可以满足 PCM4104的规格。 但是、PCM4104附近 PCB 的温度为~76°C、我们怀疑它是否真的正常?

    您是否意味着 PCM4104 在没有其他热源的电路板上仅在70°C 的环境温度下进行测试和表征? 因此、我们必须将 PCBA 温度保持在70°C 以下

    谢谢!

    霍利。