This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:削波信号不稳定

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820109/tpa3251-the-clip-signal-is-not-steady

器件型号:TPA3251

设计  

  我们发现 某些 TPA3251的削波信号不稳定、例如通过视频进行显示。 另一个功能还可以。 我们无法找到原因并进行修复。 您能帮您检查吗?  

e2e.ti.com/.../6232.tpa3251-sch.pdf

e2e.ti.com/.../clip1.mp4e2e.ti.com/.../clip-2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您监控的是输出还是 Clip OTW?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

     这两个视频包括输出和削波引脚波形。

     CH 1是输出波形。 另一个是剪辑。

     在视频中、当输出削波时、削波引脚输出高电平。  在削波时间内、它应该是输出低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

     您能给一些评论吗?  期待   您的回应。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    有多少个设备似乎在工作? 是否有一个 CLIP_OTW 引脚还具有一个达到3.3V 的外部上拉电阻器?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

      您是否有机会测量连接到 DVDD 的内部上拉电阻 CLIP_OTW? 它是20k-32k 范围吗?

    问题仍然存在吗?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert
     我有两个客户反馈这个问题。 这个问题大约有2%出现。 您是否获得其他类似的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    这确实是一种非常奇怪的行为。  您是否已经验证过在那里使用外部上拉电阻器? 如果这可以解决问题单元的问题、那么这会向我建议内部上拉电阻器可能不足。 但是、要知道还为时过早、无法确定。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

     我们尝试使用外部上拉电阻器、但它也无法解决问题。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我的电子邮件地址是吗? 让我们离线讨论这个问题、以便进一步调查!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

     不、我没有您的电子邮件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我将向您发送一个朋友请求、并向您发送我的电子邮件。

    此致、

    Robert Clifton