This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:TAS5727输出功率

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825021/tas5727-tas5727-output-power

器件型号:TAS5727

您好!

在数据表中、TAS5727的输出功率为25W、我的问题是:25W 是指峰值功率、平均功率还是 RMS 功率? 我不确定、因为扬声器也有自己的额定功率、我不知道额定功率与 PA 的输出功率匹配。

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    通常、它指的是最大连续输出功率。 实际上、如果不受热限制、它可以提供更大的功率。 请参阅数据表的图14。

    事实上、热性能决定了最大持续输出功率。 需要考虑以下因素:

    1. PCB:铜厚度/ PCB 层厚度/布局和放置/散热焊盘;
    2. 配置:
      1. 电感值:电感器越大、热性能越好;
      2. 电感器的 DCR;

    数据表中的哪个列表是使用 EVM 板测量的、因此请使用 EVM 板评估热性能和最大连续输出功率。

    至于峰值输出功率、请考虑过流阈值。 很难确定峰值输出功率的持续时间。 因此、在这里、我认为峰值输出功率意味着不考虑热性能、而仅在此处计算过流阈值。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    非常感谢您的帮助。

    此致

    刘梅森