This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:在 Windows 10上安装 PurePath Studio 时出现错误消息

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824937/tlv320aic3254-error-message-when-installing-purepath-studio-on-windows-10

器件型号:TLV320AIC3254

您好、Sirs、

我的客户在用于 TLV320AIC3254开发的 Windows 10上遇到 PurePath 便携式音频 miniDSP v5.95 Build1 Rev35815安装问题。  
系统在读取设置初始文件时显示错误。 如果安装过程中出现缺失或错误、您是否会提出建议?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年7月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    他们是否使用了默认安装目录?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、

    尚未输入 安装目录。 单击安装程序(setup_PurePath_studio_portable_audio_miniDSP_v5.95_build_rev35815.exe)后、我们收到错误消息。

    陈耀恩
    2019年7月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、  

    您是否再次尝试下载?  在安装程序损坏后、我们遇到了一些问题、但现在应该解决这些问题。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好、感谢您的支持。 客户可以在再次下载 GUI 后成功安装 PPS .... Wayne Chen