This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:软件设置查询

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825525/tlv320aic3254-software-setting-query

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

您能否查看随附的包含寄存器设置的 txt 文件?

输入是两个麦克风、分别从 IN2_L/R 输入到左 ADC 和 IN3_L/R 输入到右 ADC。 输出是记录数据的 DAC 回放。

e2e.ti.com/.../new-cmd-list.txt

谢谢。

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    我将查看此配置、并在今天或明天返回给您。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    供您参考、

    Setup 写入[0x30]+ ACK
    0x00 + ACK                                = w 30 00 00
    0x00 + ACK

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    很抱歉耽误你的时间。  我看了脚本、没有发现任何问题。  

    您的客户是否遇到了意外行为?

    此致、

    -Steve Wilson