This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:完整差分放大器 opa1632、输出波形峰间差值很大、如何解决

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823876/opa1632-complete-differential-amplifier-opa1632-the-output-waveform-peak-to-peak-difference-is-large-how-to-solve

器件型号:OPA1632

大家好、我们使用 opa1632单端到差分、两个输出(同相输出、反相输出)的峰值和峰值不相等[根据数据表、我们认为输出应该是180°相位差、峰峰值波形、如果不是、感谢您的纠正! !】 如果输入峰峰值为2V、则两端之间的差值为20mV 至120mV。 这可能是什么原因? 如何验证和修改

下面是电路图

当输入为峰峰值2V、频率为500Hz 且偏移为零时进行信号检测
黄色波形是输入信号
蓝色波形是反相输出
紫色波形是同相输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6034314:

    两侧的输入阻抗必须相等、否则会像反相放大器一样影响增益。 耦合电容器另一侧的源阻抗是多少? 您能否在基准输入侧放置一个10uF 电容器以及该阻抗与接地端串联?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    1.您的意思是同相输入和反相输入的输入阻抗需要相等吗?
    2、我希望您可以在耦合电容器的另一侧的地图上指出、我恐怕无法与您取得联系。

    3、为什么要在基准输入端放置电容和阻抗? 避免干扰杂波?

    最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  

    Sean 询问电容器 C336之前连接到 UT3的阻抗。  

    此致、