This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:人体放电模型

Guru**** 2480505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825222/pcm4220-human-body-model

器件型号:PCM4220

您好、TI、

PCM4220PFBR 的 HBM (人体放电模型)是什么?  我的客户的 CM 要求提供 ESD 额定值、以便在 PCB 上处理和加载部件时能够防止损坏部件。  请提供建议。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    我们将需要对此进行研究、以查看我们是否拥有此信息。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我们花了一些时间才发现这一点、但 PCM4220PFBR 成功通过了以下 ESD 测试:

    HBM: 2500V

    CDM: 1500V

    MM: 200V