This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:我测试的串扰与数据表中的串扰不同、如何获得正确的波形?

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823626/tas5825mevm-crosstalk-i-tested-is-different-from-that-in-datasheet-how-can-i-get-the-right-wave

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、

当我进行测试时、相关参数与数据表中的参数相同。 您能帮我获得正确的波形吗?

此致、

陈廷奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tingqi、

      串扰通常受输出布局的影响。 您是否使用我们的 EVM 运行测试? 您是否有 AP 设置配置来向我们展示?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我使用 PPCMB 和 TAS5825MEVM 运行此测试。

    Vsupply=12V、Rload=6欧姆

    此致

    陈廷奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tingqi、

    您是否应用 A 加权滤波器? 我没有找到它。


    此致。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ailx,

    在测试过程中,我打开 CHB 输出,并  在“分析器”窗口中选择通道 A 的串扰功能 。而我用频率扫描串扰。

    您说过的 A 加权滤波器是图片中的 Fltr 吗? 但 在n`t 串扰时、我不能选择它。 我使用的 AP 可能太旧了?

    此致

    Tingqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在1W 的功率下测量它?  

    数据表中的串扰曲线在1W 输出下测量。 如果是、我将使用完全相同的配置对 EVM 板进行一些检查并回复您。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ailx,

    正如 我上传的图片中所示、我使用10%FS 光学输入、764.7mW 输出测试了串扰曲线。 我认为串扰曲线 很少受到输入的影响。

    输出为1W 的情况下对其进行测试、并获得相同的结果。  您能否用 完全相同的配置对 EVM 板进行一些检查? 谢谢!

    此致

    Tingqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tingqi、

    很抱歉因为突然的商务旅行而耽误了时间、我将在下周一结束测试后回复您。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tingqi、

    请使用另一个10uH 的电感器并尝试一下。 我的结果很好。 您能否检查以避免此处可能存在的间隙。

    此致、

    Alix Wan。