This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:您是否有本底噪声信息?

Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820922/ts3a225e-do-you-have-floor-noise-information

器件型号:TS3A225E
主题中讨论的其他器件:TS3A227E

我有3个问题;

规格

在表2 OMTP 的说明中、  引脚配置 是否错误?

 我认为套管引脚接地。

2.耳机噪音信息

您是否有某些耳机有噪音(本底噪声)的信息?

( 是否有任何导致错误检测噪声的信息、无论插入速度是否缓慢?)

如何计算降噪电阻器

根据指定的操作、延迟时间可进行调整以更改 DET_TRIGER 线路上的电阻器。

请告知如何计算电阻器。

规格中仅表示请根据真实数据进行调整。 请告知公式。

客户表示有些耳机有噪音( 就像地板噪音)。

我调查根本原因、然后我通过 DUT 的缓慢插件确认错误地检测到问题。

我想知道您是否有类似的问题(无论 插入是否缓慢) 和对策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User3619629、  

    1) 1)我在较新的 TS3A227E 器件上找到此图像、该器件显示了 OMTP 和标准耳机插孔引脚分配以及正确的引脚分配。 TS3A227E 器件将根据 TIP 和振铃2/ SLEEVE 之间的阻抗找到正确的路径。

    2) 2)数据表中指定的 THD 值等于包括本底噪声的 THD+N。  这是一款音频器件、旨在实现良好的 THD+N 性能。   

    您可以在新的 TS3A227E 器件中看到更多详细信息。   

    我不理解您的问题。  当 TS3A227E 将套管和环2引脚连接到不同位置时、您是否听到噪音?  您是否有观察到的内容的范围截图或更详细的描述?  

    您是否在 TS3A225E 未通电时观察到噪声?  如果没有接地连接、则导线可能成为天线。  新的 TS3A227E 器件具有耗尽型 FET、可在 VDD = 0V 时将音频线路接地、从而消除这种现象。  

    3) 3)调整 DET_TRIGGER 时序是 RC 电路的问题、它会减慢连接到 DET_TRIGGER 引脚的节点上的电压变化。  减缓电压变化会使电压电平保持在 VIH 逻辑阈值以下更长时间。  下面是 我在网上找到的 RC 延迟计算器的链接。   

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢你的答复。

    1) 1)我理解。 它已关闭。

    2) 2)不幸的是、我现在不知道实际的现象。 我们从 OEM 客户那里得知、我们的产品通过插入一些耳机有地板噪音。

    因此、我怀疑用户插入 OMTP 耳机但 IC 检测 标准的错误检测。

    我 已经知道 、缓慢插件会发生 错误 检测。

    我想确认  您是否有信息表明某些 耳机 始终出现错误检测。  

    3) 3)我理解它没有特殊公式。 它已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User3619629、

    2) 2)我知道的唯一一件事是、始终使用高阻抗耳机检测到错误的耳机。  这可能会导出 ADC、而不会进行适当的检测。  如需更多信息、请参阅此帖子。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    我收到了其他信息。

    我们有一个具有本底噪声的耳机。 我们使用我们的单元检查了本底噪声。 它有声音

    (其他耳机没有本底噪声)。

    您 是否知道除高阻抗外、某些耳机有地面噪声的原因?

    请参阅以下评论以了解我们的调查详情:

    我们检查了耳机 阻抗、但没有问题、耳机是标准的;

    • TIP (左)到 Ring2:34欧姆
    • Ring1 (右)到 Ring2:34 Ω
    • 烙铁头(左)到套管:1.97k Ω
    • Ring1 (右)到套管:1.97k Ω
    • Ring2到套管:1.94k Ω

    我们认为耳机极性检测是正确的。

    然后、我们在 套管(PIN2)和 GND 之间测量了小于1欧姆的阻抗、而在环(引脚1)和 GND 之间、插入时阻抗大于0欧姆。

    在成瘾过程中 、我们在环形和 GND 之间测量了1.715V 的电压、这意味着 MIC_BIAS 连接到麦克风。

    我们 使用 其他耳机( 33欧姆、CTIA)重复了测试、并 在套管和环形引脚上测量了类似的值、但本底噪声水平要低得多(几乎不存在)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User3619629、

     根据您在套管(PIN2)和 GND 之间阻抗小于1欧姆的阻抗测量结果、我们知道这是一款没有麦克风的3极耳机。  由于这是一款3极耳机、我不会期望麦克风偏置出现在铃声2上、并且由于它对地的阻抗较低、因此我不会期望测量到高电压。

    我仍然不确定您描述的本底噪声是什么、但我将其解释为通过耳机扬声器听到的低幅度恒定声音。  除上述内容外、您描述的内容没有已知问题。  

    我将开始调查耳机在有声音和没有声音的情况下的区别。 您还能想到其他差异吗?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    > 根据您在套管(PIN2)和 GND 之间阻抗小于1欧姆的阻抗测量结果、我们知道这是一款没有麦克风的3极耳机。  

    不是、它是4极耳机。 我想您可以确认您是否有具有类似阻抗的耳机。 请确认以下阻抗和电压。

    中的阻抗低于;

    • TIP (左)到 Ring2:34欧姆
    • Ring1 (右)到 Ring2:34 Ω
    • 烙铁头(左)到套管:1.97k Ω
    • Ring1 (右)到套管:1.97k Ω
    • Ring2到套管:1.94k Ω

    耳机已插入我们的产品、然后我们测量了3.5mm 插孔端子通电时的阻抗、

    • SLEEVE 至 GND (我们的产品 GND) :<1 Ω 和1.715V
    • Ring2至 GND (我们的产品 GND):> MOhm

    >我仍然不确定您描述的本底噪声是什么、但我将其解释为通过耳机扬声器听到的低幅度恒定声音。  

    我认为你的解释是正确的。

    >我将开始调查耳机在有声音和没有声音时的区别。 您还能想到其他差异吗?

    我们现在不知道。 其他耳机听不到噪音。

    我得到了耳机的信息。 它可以是由 HTC 制造的39H00037-01M。

    您能得到它并确认本底噪声吗?