This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5731演示测试

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825199/tas5731-tas5731-demo-test

器件型号:TAS5731

尊敬的 TI 团队:

   当我的客户调试演示板时、发现输出模式设置有一些问题、 他们想要设置 SE 输出模式、 但是、当设置为手动寄存器配置参数不同时、当0x05寄存器设置时、应与手动 D2更改为1是 SE 模型输出一致、 但事实是、当 D6和 D2同时为0时、SE 输出端口可以有2通道输出、当 D6为0且 D2为1时、输出 SE 端口只有1通道、当 D6为1时、没有输出。

  请检查附件配置接口、谢谢!

e2e.ti.com/.../TAS5731_216A0F5FBE8B6E7F_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为本主题涉及具有较旧版本 GUI 的固件程序。 您可以直接向我发送有关此问题的电子邮件吗?

    我需要时间来探讨这个问题,然后才作答。  

    谢谢!

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix Wan:
      您的电子邮件是什么?  

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请提供电子邮件、我将通过电子邮件发送给您。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix:

      我的电子邮件是 Eric.shen@wtmec.com。

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的、讨论结束后将在这里进行最后更新。

    此致

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix:
      我尚未收到电子邮件。 您是否已向我发送电子邮件?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将尽快处理它。

    此致、

    Alix Wan。