This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:我们能否将 SDIN 信号绑定在一起、然后发送两个 TAS5756M 单元?

Guru**** 2479635 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824363/tas5756m-can-we-tie-sdin-signal-together-and-then-send-two-units-tas5756m

器件型号:TAS5756M

你(们)好  

我们能否将 SDIN 信号绑定在一起,然后发送两个单位 TAS5756M? 我们无法从 GPIO SDOUT 获取音频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    是 的、可以从一个 SDIN 为两个台钳提供 I2S。 您 必须将 Sdout 用于另一个器件。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

     我无法从 GPIO2获取 SDOUT。 这就是我应该将 I2S 连接到两个器件的 SDIN 的原因。

    这两种方式有何不同? I2S 至 SDIN、SDOUT 至 SDIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    您可以看到应用手册:http://www.ti.com/lit/ug/slau577a/slau577a.pdf 的区别

    简而言之、Sdout 到 SDIN 意味着音乐数据可以由第一个 TAS5756处理、然后从 Sdout 输出到 SDIN。

    对于 I2S 至 SDIN、第一个器件不会处理音乐。

    在我看来、I2S 至 SDIN 更具灵活性、而 SDOUT 至 SDIN 可直接使用我们的处理流程、而无需两 个独立的配置。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

       谢谢。

       如果我们有2个单位 TAS5756M 具有 相同的 EQ、DRC 或其他配置(如 HF3)、那么我们可以使用 SDOUT 函数、即 Post-DSP 和一个 TAS5756M 不需要配置任何内容? 对吗?

    另外,您能否分享 PurePath 控制台主板(版本:AIP006G/F)的指导和原理图? 我们有板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    您可以使用后置 DSP sdout 作为第二个 TAS5756M 的输入。 对于 DSP 处理部分、如果不 需要第二个 TAS5756M、则可能不需要进行任何处理。 但是、还需要一些与器件设置相关的配置、例如增益、开关频率、调制等

    随附了 PPCMB 的原理图、供您参考:

    e2e.ti.com/.../MotherBoard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

     谢谢、该编码文件不包含 G 版本原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    有关 REV G,请参阅: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/784393/2911089?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5766MRMTEVM

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

    我们遇到另一个问题。 当我们完成 EQ 调优设计并导出寄存器文件(.h 或.CFG)时、但 在       我们将这些数据写入 BT 模块(SOC ATS2825)后、调优效果不存在(无高频带交叉、无低频带交叉、仅为全频带)。 我们已经开始了这个问题很多天了。 您能否查看我们的原理图、如下所示? 并确认 SoC ATS2825是否 支持 TAS5756M? 我们怀疑 SOC 无法支持放大器。 ATS2825数据表 随附于下方、供您参考。

    e2e.ti.com/.../AMP-schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../ATS2825_5F00_Bluetooth-Module_5F00_SPEC_5F00_V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    您是否可以打开另一个帖子以讨论该问题? 此外、请关闭此帖子、因为主题已准备就绪。  

    谢谢!

    此致、

    Alix Wan。