This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC12K:需要具有 SMARTDM 或等效端口的替代器件、此端口具有可匹配 SPI 时序参数

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3100, TLV320AIC3212, TLV320AIC12K, TLV320AIC3104, TLV320AIC3106, TLV320AIC3254, TLV320AIC3256, TLV320AIC3262, TLV320AIC12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822035/tlv320aic12k-need-alternate-part-with-smartdm-or-equivalent-port-with-can-match-spi-timing-parameters

器件型号:TLV320AIC12K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107TLV320AIC3100TLV320AIC3212TLV320AIC3104TLV320AIC3106TLV320AIC3254TLV320AIC3256TLV320AIC3262TLV320AIC12

您好,

在我们的移动电话产品中,我们仍在使用音频编解码 器 TLV320AIC12KIRHBR。

根据我们的客户要求,我们需要用移动类别编解码器替换这一传统芯片。  在现有设计中, TLV320AIC12KIRHBR 编解码器 的 SMARTDM 端口 连接到主机声码器芯片 SPI 端口。根据数据表,SMARTDM 时序  与 SPI 时序完全兼容。  

请建议使用一 个音频编解码  器(具有用于8 Ω 扬声器的内置 D 类放大器、具有检测引脚的耳机插孔(L/R/MIC)支持、32 Ω 耳机支持、MIC 支持),并具有 SMARTDM 接口或与 SMARTDM 端口计时完全兼容。 确保 新建议的编解码 器接口端口时序 (SMARTDM 或等效)与 SPI 时序参数完全匹配。

寄存器

S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S Ge、  

    唯一具有 SmartTDM 功能的编解码器是 AIC12k 和 AIC15k。  

    TLV320AIC3107、TLV320AIC3100、 TLV320AIC3212都支持 TDM、 但控制需要是 I2C、如果是 AIC3212、则可以是 I2C 或 SPI。  但控制将与音频端口分开。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。

    我们可以为 音频编解码器提供单独的 I2C 控制路径。  

    唯一的主要问题是 TDM 端口与 SPI 接口的兼容性。

    您是否可以交叉检查 TDM 端口是否 符合 SPI 时序要求并可连接至 SPI 主站以获取音频数据?  

    此致

    S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S Ge、  

    我不确定这是如何工作的。  TDM 需要 SCLK、DIN、DOUT 和帧同步。  而 SPI 具有 SCLK、DIN、DOUT 和从器件选择。  

    SCLK、DIN、DOUT 似乎可以正常工作、但帧同步非常不同、SCLK 需要持续运行。  

    或许更合适的问题是您的 SPI 总线能否满足 TDM 端口要求?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve Wilson,

    很抱歉耽误你的回答。

    再次重复我的问题声明: 需要将编解码器 TLV320AIC12K 替换为移动类别编解码器。

     我们在   其中一款产品中使用音频编解码器 TLV320AIC12K 。   在现有设计中,TLV320AIC12K  连接到语音编码 器1 AMBE-3000 (来自 DVSI)。  在 AMBE-3000数据表中,要了解与编解码器的接口(由我们的终端客户设计的电路)存在一些混淆。 我需要 了解 TLV320AIC12K 的 SMARTDM 接口和时序  

    您能否建议一个支持 SMARTDM  计时等效的编解码器?   具有 I2S 或 TDM 接口 的编解码器是否支持等效的 SMARTDM 定时?  

    有关    SMARTDM 波形的更多详细信息,请参阅 TLV320AIC12K 数据表第31页的图30 。   

    此致

    S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S Ge、  

    以下是我们支持 TDM 模式的一些编解码器的列表。

    TLV320AIC3106或 TLV320AIC3104

    TLV320AIC3254或 TLV320AIC3256

    TLV320AIC3262

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。  

    此处连接 了 AMBE 3000R (声码器)和 TLV320AIC12K 编解码 器之间的接口波形。 此处 TLV320AIC12K 是主器件 、其 时钟和 FS 信号反相并连接到 AMBE 3000R 以匹配信号极性。

    您能否检查波形并确认接口 为 DSP 或 TDM 或 I2S ?  

    我对 DSP /TDM/I2S 接口不太了解。 确认接口后,我将从 Texas 中选择正确的编解码器。  请提供建议。

    此致

    S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S Ge、  

    这看起来像是具有反相 BCLK、WCLK 和1位数据偏移的 DSP 模式。  如果有两个以上的通道、则 DSP 模式符合 TDM 标准。  

    我看到的一个问题是 、您在图中记下了8位压扩音频。  我们的任何更现代的音频编解码器都不支持压扩音频。  我们确实有 LM49352、它在3x3 DBGA 封装中支持这种情况。  但是、否则、TI 制造的最后一个支持压扩音频的编解码器是 AIC12k/14k/24k 系列

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve Wilson,

    我们使用16位 线性 PCM (AMBE 3000支持16位线性 PCM、8位 U 律和8位 A 律)数据格式 与 AMBE3000和 TLV320AIC12K 进行比较。   

    更详细地说,我在  AIC12k/14k/24k 系列数据表中没有看到任何压扩支持。  

    您能否建议一 个具有上述 DSP 模式接口的 QFN 封装编解码器? 我们需要以下渠道用于移动电话应用。  

    1个单声道 D 类 8 Ω 扬声器输出  

    2.一 个立体声耳机声道 (左、右) 32欧姆支持   

    3.一个耳塞式32欧姆支架  

    2.  2个麦克风支持偏置电压

    5. HP (耳机)检测支持。

    此致

    S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S Ge、  

    TLV320AIC3107采用 QFN 封装、可满足您的要求。  耳机和听筒需要交流耦合。  

    TLV320AIC3107仅提供线性16、20、24和32位数据。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请告诉我 TLV320AIC3107 QFN 封装芯片的 EOL 状态。 未来5年是否会提供?

    此致

    S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S Ge、

    我不能向您承诺任何事情、 但让我说几句:

    TI 非常重视 EOL 和 NRND。  我们知道我们的客户对我们的信赖。  您通常会看到器件在 EOL 之前先进入 NRND

    TLV320AIC12K/14k 尽管比 AIC3107早5年、但仍是有效器件。  我们仍在销售其中一些器件、并且经常让目前没有 NRND/EOL 计划的客户放心。  

    3、TLV320AIC3107仍然是我们音频编解码器产品系列的重要组成部分、 我们每年都会销售其中的许多产品、我个人很惊讶地看到、TLV320AIC310x 器件在5年内停产。  目前、这些器件仍然是非常受欢迎的器件。  

    4.如果我们更改了器  件的状态、通常它将首先从"活动"更改为" NRND"、并将在那里停留几年。  在器件正式停产之前、所有处于活动状态的客户都将有机会购买终身产品。  请注意、TLV320AIC12/14 已成为 NRND 多年、尽管有一个直接替代器件(AIC12K/14k)。

    我希望这能让您放心。  我可以告诉您、有时支持如此多的传统器件会很困难、我个人希望我们不支持这种旧器件。  但是、我看不到这种变化、 因为我们的一些大客户不断提醒我这对他们有多大的意义。  

    此致、

    -Steve Wilson