主题中讨论的其他器件:AM4378、
我们将 TLV320AIC3106与 AM4378和 TI Linux 配合使用。 当我们回放录音音频时、此设计工作正常、因此编解码器已正确连接到处理器。 我们正在尝试确定正确的器件树设置和控制台命令来选择 Line1/Line2/Line3输入之一以控制将哪个编解码器输入路由到输出。
我们已根据在其他帖子中看到的内容添加到器件树文件中:
听起来{
兼容="简单音频卡";
simple-audio-card,name ="AudioCard";
simple-audio-card、小工具=
"耳机"、"耳机插孔"、
"线路"、"线路输入";
简单音频卡,路由=
"耳机插孔"、"HPLOUT"、
"耳机插孔"、"HPROUT"、
"LINE1L"、"线路输入"、
"LINE1R"、"线路输入";
simple-audio-card、format ="DSP_b";
simple-audio-card、bitclock-master =<&sound_master>;
simple-audio-card、frame-master =<&sound_master>;
简单音频卡、位时钟反转;
简单音频卡、CPU{
Sound-Dai =<&McASP1>;
};
sound_master:simple-audio-card、codec{
sound-dai =<&tlv320aic3106>;
系统时钟频率=<24000000>;
};
};
我们通过控制台发送:
'amixer sset 'Left PGA Mixer Line1L' ON'
'amixer sset 'Right PGA Mixer Line1R' On '(自动增益调节器设置'Right PGA Mixer Line1R'打开)
我们还运行 alsamixer 并增加 PGA 的体积。
为了进行测试、我们尝试记录并将文件设置为空。 另一种电路板设计是麦克风输入、具有正确输入名称的过程正常。
如果您看到我们缺少的内容、请告知我们。
音频从电路板边缘通过串联电容进入到器件引脚、这是完整的、因此我们认为这是正常信号。 我们使用函数发生器来创建可闻波形。
谢谢
Pete