This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:从单声道转立体声时的输出 THD 差异?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825549/tlv320dac3203-output-thd-difference-when-going-from-mono-to-stereo

器件型号:TLV320DAC3203

我的客户使用 DAC3203获取单声道数字音频输入(通过 I2S)以在模拟立体声中输出-一个在 L ch 上、一个在 R 上。 他们看到通道之间的 THD 水平存在微小差异、并想知道这是否为典型值:

DAC_RIGHT:0.022%

DAC_LEFT:0.008%

这两个器件都处于正常的 THD 规格范围内、没有削波。  如果两个信号都遵循完全相同的音频路径、我不会期望这样、但如果在从单声道转换为立体声时使用了一个或两个额外的缓冲器、那么这可能是典型的情况。  这是否符合预期?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否了解有关信号路由的详细信息? 客户是将左侧还是右侧数据路由到两个 DAC?

    通常、当数据被反转时、THD 水平较低。 我是说向左通道传输右数据、向右通道传输左数据。 我不知道这是如何在内部进行路由的、但可能会出现您提到的内部缓冲区。

    您能否提供他的寄存器设置、以便在 EVM 中进行确认?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您对此有反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我正在关闭此 E2E 主题、但如果客户有其他观察结果、请随时提供有关此主题的反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.