This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要最适合我的设计的音频放大器部件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TPA3255, TPA3220, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824411/need-best-audio-amplifier-part-for-my-design

主题中讨论的其他器件:TPA3110D2TPA3255TPA3220TPA3116D2

尊敬的所有人:

我们正在执行一个基于用于医疗目的的精密音频设备的新设计。

需要一个音频放大器、该放大器可支持8 Ω 扬声器、音频增益输出约为130dB。

我们已经看到 TI 的许多器件型号、例如 TPA3110、但即使没有输入信号、该器件也会产生"HISSS"噪声。

为了满足我们的设备要求、噪声应在任何成本下为零。

请使用合适的器件型号进行指导。

谢谢、此致、
Nagendra
ACELOGY 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    既然您提到了 TPA3110D2、我想您正在寻找一款模拟输入器件、这是对的吗?

    我还有另一个问题、您提到130dB 增益、但8 Ω 扬声器需要的实际输出功率是多少? 您的输入信号是否太小? 也许您可以考虑使用具有低噪声运算放大器的预放大器级、然后使用功率放大器。 这将有助于保持低本底噪声。

    从高功率、高电压 TPA3255到 TPA3220或 TPA3116D2等中等功率器件、有多种模拟输入选项可供选择。 但是、这些器件上的增益约为20~36dB。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 Raspberry Pi 生成的音频输出、它具有内置的前置放大器。

    Raspberry Pi 的音频输出将连接到音频放大器、以支持8 Ω 扬声器至少35W 的功率。

    我们已经尝试过不同的放大器电路、但 HISS 声音并未消除。

    考虑到这些输入、请建议音频放大器器件型号

    谢谢、此致、

    Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    一个快速建议:您是否尝试在 Raspberry 的输出和功率放大器的输入之间放置低通滤波器?
    Raspberry 的输出很可能来自 DAC、如果您使用 D 类功率放大器、则调制会将 DAC 的高频噪声引入可闻频带。 请尝试使用截止频率至少为30~40kHz 的 RC 低通滤波器。

    请告诉我这是否解决了嘶嘶声。
    我将返回一些有关为8 Ω 负载提供35W 功率的器件建议。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    您是否对上述最后提供的信息有任何意见?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器