This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:当前 USB 驱动程序和应用软件

Guru**** 2479625 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392EVM-PDK, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824500/src4392evm-pdk-current-usb-drivers-and-application-software

器件型号:SRC4392EVM-PDK

您好!

我还收到了 SRC4392EVM-PDK、注意到它现在发货时包装盒中没有 CD-ROM。 此外、E2E 门户上也没有可用的应用软件。

 https://e2e.ti.com/members/1747739 在上一个线程中提供的用于下载原始 WinXP CD 软件的链接 txn.box.com/.../vsoc5h5dazmb5fg8ba9umc3l6mohfk84也已失效。

因此、该板目前无法使用。

要访问电路板驱动程序(USB-MODEVM)和 USB Serial Commander NI 脚本、需要做些什么?

此外、 在另一个线程 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/798082?SRC4382EVM-PDK-installing-the-USB-MODEVM-driver 中 、强烈建议进行 DAIMB 固件更新、因为之前的 USBMODEVM 存在很多问题。 在同一个线程中 、建议使用 www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE

是否有人可以提供有关如何操作电路板的清晰说明、例如

  • 提供可下载驱动程序的有效链接
  • 解释使用的软件(USB 串行命令器或 PurePathConsole3)的含义、并提供下载链接

谢谢你。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托  

    是的、 TI 不再随 EVM 一起发送 CD。  遗憾的是、USB 串行命令软件也相当陈旧。  因此、可能会有一些糟糕的情况需要跳过、以使其在 Windows 7/10上正常工作。  

    另一种选择是下载 AIC310xEVM GUI、并仅使用该 GUI 的"command line interface"选项卡。  这与 USB 串行命令器完全等效。  

    您使用的是哪个版本的窗口?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Steve、

    我使用 Windows 10。

    这是您要讨论的 GUI 吗?  http://www.ti.com/lit/zip/slac249。

    您是否会建议如另一个主题中所述升级电路板固件(www.ti.com/.../slac563)?

    此外、为什么默认情况下 JMP4 DNP (请勿放置)?

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我指的是 Windows 10 x64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托  

    JMP4应该默认安装、 不是吗?

    遗憾的是、无法更新无法识别的设备固件。  您必须安装更新的驱动程序(这要求禁用驱动程序签名实施)、然后在电路板被识别后、您可以更改固件、并使用 PurePath Console 3上的 I2C 主应用程序。  

    此致、

    -Steve Wilson