This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:调平器、体积归一器

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824518/tas5825m-leveler-volume-normalizer

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: PCM9211

TAS5825M 是否集成了电平转换器或音量标准化器功能? 当切换到另一个源时、输出音量应该没有阶跃!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    TAS5825M 可在两个通道上提供音量控制。  您能否详细说明 集成的调平器或音量标准化器功能?

    我认为 TAS5825M 中没有一个数字块可以像您提到的调平器或音量标准化器那样工作。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们有以下应用案例:

    PCM9211上有调谐器、模拟/数字源和手动生成的声音。 这会将所需的 I2S 信号传递到 TAS5825M。 用户在切换源时不应察觉到不同的音量水平、但音量水平应保持恒定。

    我注意到音量控制。 但我必须测量输入电平以调节音量。
    是否有任何解决方案/示例?

    MIT freundlichen Grüssen /此致

     

    Simon Dahl、M.Scc.

    Entwicklung /发展

     MDT technologies GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Simon、

    我没有一个完美的解决方案。  如果您知道这些源之间的增益差异、 您可以做的一件 事是使用输入混频器补偿增益变化。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    但是、您是否知道任何"轻松"测量音频源增益的解决方案?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    在我看来 、最方便的方法是使用一些专业工具、例如我们每天在实验室中使用的 Audio Precision 音频分析仪。   

    如果您没有这种工具、我认为您可能需要使用 PPC3中的音量或输入混频器来找出 这些源之间的增益差异。

    Andy