This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:可能的 PDM CLK 和 PDM 数据频率是多少?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821799/tas2560-what-is-the-possible-pdm-clk-and-pdm-data-frequency

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

我想在低延迟应用中使用此耳机放大器。 因此、我想将 PDM 信号应用到放大器。 但数据表中没有提到频率范围。

最大 PDM CLK 频率是多少? (以及可能的频率范围。)

 最大 PDM 数据频率是多少? (是否必须将上述8倍的频率降低为 A?)

最小延迟是多少? (是否有任何其他延迟?)

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    欢迎使用 e2e。

    您提到的是"HP-Amp"、但 TAS2560是 D 类放大器。 只是想澄清一下、TAS2560是单声道扬声器放大器、而不是耳机放大器。

    为了正常运行,PDM 时钟应为 FS*8,因此这是必须的。 PDM 时序中的详细信息见 表7.11图6
    未为 PCM 或 PDM 模式提供延迟数。 尽管我将检查是否有任何可用的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的欢迎和快速响应。

    我无法找到具有 PDM 输入和 SNR >105dB...的"真正的"耳机放大器。 如果您有任何建议、请告诉我!

    我识别的 PDM 时序、但没有提到频率范围。

    谢谢、此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以看一下 TLV320DAC3203、该器件是一款具有数字输入的耳机放大器。 此器件支持 PDM、如果器件生成 PDMCLK、则最大频率为6.758MHz。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您推荐的耳机放大器。 遗憾的是、SNR 不足以满足我的应用需求。

    最大 PDMCLK 频率完全符合我的需求...

    在我的情况 下、PDMCLK 频率将从源生成、因此我需要知道 TAS2560可以接受的频率(在 PDMCLK 输入模式下:从器件)。

    谢谢和 BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    PLL 的最大输入时钟频率为20MHz。 PDMCLK 应低于该值。
    但是,PDMCLK 应该是8*FS。 最大采样率为96kHz、因此 PDMCLK 将高达768kHz。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    Daniel