This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:使用内部5V0 LDO

Guru**** 2480085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220, TPA3220EVM-MICRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825077/tpa3220-using-the-internal-5v0-ldo

器件型号:TPA3220

我尝试使用 TPA3220中的内部 LDO、我必须做一些非常愚蠢的事情、因为我无法使其正常工作

我将向 VDD (引脚1)提供与我向 PVDD 引脚- 30V 相同的电压

我已从 VDD 引脚断开 AVDD 和 GVDD  

当我加电时、I m 期望 AVDD (引脚21)上的电压为5V0、但我只获得0V

是否需要执行其他操作来激活内部 LDO 稳压器?

为了便于记录、我还在 GVDD 和去耦电容上推荐了滤波器。 该芯片在使用外部5V0稳压器时工作正常、但我尝试减少组件数量

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我能看到您的原理图。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是 coursee2e.ti.com/.../LA_2D00_PA2_2D00_50W_2D00_02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记说、即使按照手册进行了配置、我也会遇到与 micro 开发板相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    对于 TPA3220EVM-Micro 的问题、在表8中、LDO 模式配置出现错误、R14 (5V 至 GVDD 连接器)表示应将其安装。 这是不正确的 R14、您将在 AVDD 和 GVDD 处获得正确的电压。 我们将尽快使用用户指南解决此问题。 如果您在设计的连接中进行此校正、则应该可以正常工作。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复

    我移除了微型板上的 R14、但 AVDD 上似乎仍然没有5V 电压?

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    此外、查看 TPA3220-EVM-Micro 的原理图不会移除 R14、只会禁用状态 LED 和复位电路的5V 电压? 由于表18中有卸下板载5V 稳压器组件的说明、因此这不是问题

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    您能不能向我发送您的 Micro EVM 图片以及您所做的电路板修改吗?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    我上传了一张图片、您可以在其中看到模板

    我刚刚在 R16上创建了一个焊链、但我在引脚1 VDD 上获得了正确的电压、但在引脚21上没有

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法复制您观察到的行为、您能否确认器件仍在使用外部5V 配置运行。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否希望我将电路板修改回原来的方式?

    我在三个不同的电路板上遇到了相同的问题、所有不同的布局、TI 开发板上以及我为客户制作的两个不同的 PCB 布局  

    所有三个电路板在其原始实施中都正常工作、在 PCB 上使用单独的稳压器(TI 开发板和我的两个布局)、就像根据数据表进行修改时、我在 AVDD 引脚上不会获得5V 电压

    您是否还说您的副本上的内部5V0 LDO 正常工作?

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我找到了解决您问题的方法。 当您针对内部 LDO 配置从外部5V 断开组件时、您无法为 RESET 引脚供电、因此器件关闭、因为 RESET 保持低电平。

    假设 R14已连接、如果您如下图所示将 R32连接到5V (我使用外部电源连接)、则复位会变为高电平、从而关闭复位并打开器件。 此时、内部 LDO 正在工作、您将获得正确的 GVDD 和 AVDD 电压。 如果连接了 R14、器件将保持导通状态、因为复位时的上拉电阻器从 GVDD 获取5V 电压、因此复位保持高电平。

    因此、为了使 TPA3220EVM-Micro 使用内部 LDO、并根据用户指南中的修改进行操作、您需要从外部清除复位。 这可以通过将 R32短接/连接到5V 或使用音频接口板复位引脚(J3上的引脚10)来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢你

    它在所有电路板上都能完美工作

    我猜会有几条额外的线路添加到数据表中!

    再次感谢

    此致  

    Nick