This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:工作结温

Guru**** 2479055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824949/tas5720a-q1-operating-junction-temperature

器件型号:TAS5720A-Q1

大家好、

我收到了以下请求、您能提供帮助吗?

####################################

•最高工作结温是多少?
•是否有根据电源电压为扬声器供电的图?
•扬声器可管理的最大电流是多少? 7A、如 OCETHRES 或更低电压所示?

####################################

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    请参阅下面我的评论。

    •最高工作结温是多少?

    [Andy] 150°C。


    •是否有根据电源电压为扬声器供电的图?

    [Andy]您是否有输出功率与电源电压间的关系图?  

    •扬声器可管理的最大电流是多少? 7A、如 OCETHRES 或更低电压所示?

    [Andy] 让我仔细检查一下、稍后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、输出功率与电源电压间的关系。

    让我也知道 扬声器可管理的最大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您感兴趣的扬声器阻抗是多少? 例如、4欧姆、6欧姆或8欧姆?

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持、扬声器阻抗为4欧姆、但也考虑了8欧姆。

    另请告诉我  输出功率与电源电压间的关系图

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我已经找到了一些现有数据。 将很快上传图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下面的两个图。