This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在不使用主器件的情况下生成 I2S 主器件时钟

Guru**** 2479305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824631/generating-i2s-master-clocks-without-a-master-device

主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

你好!

我正在寻找一种生成 LRCLK 和 BCLK 信号的方法来连接两个 I2S 从器件。

到目前为止、我一直有一些芯片能够在主控模式下运行、但这次不是。

我可以想象 使用 时钟分频器从 MCLK 生成 BCLK 和 LRCLK、但我想知道是否有更好的方法。

这通常是如何 处理的? 是否有适合此任务的 IC?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我会将其传输到可能可以回答您的问题的音频论坛。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    欢迎使用 e2e。

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?
    从音频应用的角度来看、我们的大多数数字接口器件都可以配置为主器件、从而从 MCLK 生成 WCLK 和 BCLK。  

    您的音频源是什么? 也许使用其中一个器件可以帮助您减少器件数量。 这些器件可配置为主器件、但仍可从 DIN 上的主机器件接收数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复!

    源代码是基于 ARM 处理器的第三方嵌入式流解决方案。 它在从模式下运行。 它通过 UART 向 uC 提供有关采样率的信息。

    DAC 芯片应为 AKM4493、因为它具有出色的音频性能。 它无法在 I2S 主控模式下运行。

    这里的器件数量和价格并不是真正的问题、而是性能问题。

    如果可能的话、我想坚持使用 DAC 芯片、因为它已经被用在其他设计中、这些设计中有一个 DSP 作为主器件。  

    我想知道、如果有一个仅主器件的 IC 能够为两个器件提供 LRCLK 和 BCLK、而不是数据。

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    那么、如果我理解正确、那么主机和 DAC 都是从机、对吧?

    从未尝试过这样的操作、但我认为它应该起作用:

    • 将我们的一个 DAC (如 TLV320DAC3203)配置为主器件、并提供 MCLK。 使用 PLL、您可以生成 BCLK 和 WCLK 时钟。
    • 使用相同的采样频率将我们的 DAC 中的 BCLK 和 WCLK 连接到您的主机和 DAC
    • TLV320DAC3203可提供时钟、无需发送/接收任何数据、而另外两个从器件则可相互发送数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器