This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:在 TLV320AIC3111上实施模拟滤波

Guru**** 2478845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824645/tlv320aic3111evm-k-implementing-analog-filtering-on-tlv320aic3111

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111

你好。  

我们使用 TLV320AIC3111对模拟麦克风的音频输入执行模拟滤波、并在扬声器和耳机上播放滤波后的信号。

出于测试目的、我们已通过接头 J7 (中的 EXT MIC)将信号发生器连接到模拟输入、我们正在使用连接到苏人解和 SPLP 的示波器观察输出。

当我们将信号传递到编解码器时、我们能够在示波器上查看输出并在耳机上听到信号。 但是、在多次尝试之后、我们无法确定如何使用 FIR 或 IIR 滤波器来滤除信号。

我们请求一些支持来对声音样本执行滤波。 我正在附加 pfw 文件和 SystemConfigurationFile 以供参考。 我们的电路板配置为44.1kHz。

e2e.ti.com/.../configfile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    您可以在 Matlab 中生成自己的滤波器系数、然后使用 此应用手册 帮助您将系数转换为正确的形式、  

    或者、您可以右键单击 Biquad 块并打开 Biquad GUI

    有多种滤波器类型可供选择。  选择要实施的类型、然后填写参数。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用 Biquad GUI 生成了滤波器系数、但尽管如此、我们仍然无法使滤波器正常工作。 系统配置文件或 pfw 是否有问题? 我需要尽快解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行测试、我已将函数发生器连接到音频编解码器模拟线路输入(接头 J7)、并将 SPL 输出提供给示波器以检查输出是否衰减或增益。 到目前为止、我已经创建了一个 Biquad 低通滤波器、并且我在某些情况下注意到衰减。 有时它可以工作、有时它不工作、我还想知道如何使滤波器正常工作。

    我是否遗漏了什么? 如果需要其他详细信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    您是否每次都将流程加载到器件中?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我每次上传流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    您可以在此处上传流程文件吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该网站不允许上传.pfw 文件,因此我已将其与我的下拉框 https://www.dropbox.com/s/q5vwq29r6bogvxf/2702_1.pfw?dl=0链接 。 周末期间、我们成功地使编解码器工作起来、取得了出色的效果。 但是、我不太确定我之前做了些什么。

    非常感谢您的帮助和时间。

    此致、

    索维克。