This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:PBTL 最大输出功率

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3129D2, TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825267/tpa3129d2-pbtl-maximum-output-power

器件型号:TPA3129D2
主题中讨论的其他器件: TPA3128D2

各位专家、您好!

我的客户对 TPA3129D2的最大输出功率有疑问。

我对 TPA3128D2和 TPA3129D2之间差异的理解仅在数据表中的电流跳变点范围内。 TPA3128D2支持50W 输出。

因此、我猜 TPA3129D2如果无法在电流跳变点范围内达到50W 输出。 是这样吗?

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPA3128可支持60W PBTL 模式、TPA3129可支持30W PBTL 模式。 TPA3129无法支持50W、因为将会出现 OT 故障。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek-San、

    OT 故障是否意味着过热故障?

    我无法确定封装和 Ron 的推理。 为什么 TPA3129D2出现过热故障?

    如果 OT 意味着过热、TPA3129D2是否可以暂时支持50W?

    此致、

    Kazuki KUramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPA3128和 TPA3129之间的差异是 OC 阈值。 您可以从数据表7.1概览中获取信息

    "它与90m Ω MOSFET mΩ、可为 TPA3128D2提供高达7.5A 的输出电流、为 TPA3129D2提供高达5.5A 的输出电流。"

    TP3128可支持 60W 的 PBTL 功率、但 TP3129只能支持30W 功率。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果不支持50W 输出的原因只是"过流"、TPA3129D2是否可以在8 Ω 或更大负载下支持50W 输出?
    数据表的测量条件使用4欧姆负载。 使用8欧姆或更大的负载时、输出电流将减小。

    此致、

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    关键点是客户是否有 THD+N 性能要求。 如您所知、10% THD 时的输出功率远远高于1%。

    而热性能也会影响 THD 和输出功率容量。

    我之前的答覆是以1%的 THD 个案为基础。

    如果客户没有 THD 和热要求、我认为支持50W 的 TPA3129是可以的。 但在1% THD 的情况下、TPA3129无法支持50W。

    以下规格在 THD=1%的情况下进行测试:

    支持多路输出配置
    –24V 电压、8 Ω BTL 负载条件下的功率为2×30W
    (TPA3128D2)
    –15V 电压、8 Ω BTL 负载条件下的功率为2×15W
    (TPA3129D2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming-San

    感谢您的善意解释。

    您是否会提供输出电容与输出功率、空闲电流与电源电压的数据? TPA3129的数据表没有 TPA3129的典型特性图。 它仅介绍了 TPA3128。 因此、我的客户认为 TPA3128和 TPA3129之间的推理仅在当前跳变点上进行。

    除了电流限制外、您是否有任何材料解释了 TPA3128和 TP3129之间的推理。 如果它描述的是热性能、那么这一次最好。

    此致、

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPA3128和 TPA3129是相同的、只是 OC 阈值。

    因此、您可以认为它们是同一输出功率下的一个器件。

    TPA3129是一些客户的低成本器 件、因为它无法在1% THD 的情况下支持高功率。

    Derek、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我理解、

    谢谢、此致、

    Kazuki Kuramochi