主题中讨论的其他器件: TPA3128D2
各位专家、您好!
我的客户对 TPA3129D2的最大输出功率有疑问。
我对 TPA3128D2和 TPA3129D2之间差异的理解仅在数据表中的电流跳变点范围内。 TPA3128D2支持50W 输出。
因此、我猜 TPA3129D2如果无法在电流跳变点范围内达到50W 输出。 是这样吗?
此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户对 TPA3129D2的最大输出功率有疑问。
我对 TPA3128D2和 TPA3129D2之间差异的理解仅在数据表中的电流跳变点范围内。 TPA3128D2支持50W 输出。
因此、我猜 TPA3129D2如果无法在电流跳变点范围内达到50W 输出。 是这样吗?
此致、
Kazuki Kuramochi
您好、Kazuki、
TPA3128和 TPA3129之间的差异是 OC 阈值。 您可以从数据表7.1概览中获取信息
"它与90m Ω MOSFET mΩ、可为 TPA3128D2提供高达7.5A 的输出电流、为 TPA3129D2提供高达5.5A 的输出电流。"
TP3128可支持 60W 的 PBTL 功率、但 TP3129只能支持30W 功率。
Derek、
此致
您好、Kazuki、
关键点是客户是否有 THD+N 性能要求。 如您所知、10% THD 时的输出功率远远高于1%。
而热性能也会影响 THD 和输出功率容量。
我之前的答覆是以1%的 THD 个案为基础。
如果客户没有 THD 和热要求、我认为支持50W 的 TPA3129是可以的。 但在1% THD 的情况下、TPA3129无法支持50W。
以下规格在 THD=1%的情况下进行测试:
支持多路输出配置
–24V 电压、8 Ω BTL 负载条件下的功率为2×30W
(TPA3128D2)
–15V 电压、8 Ω BTL 负载条件下的功率为2×15W
(TPA3129D2)
您好、Yanming-San
感谢您的善意解释。
您是否会提供输出电容与输出功率、空闲电流与电源电压的数据? TPA3129的数据表没有 TPA3129的典型特性图。 它仅介绍了 TPA3128。 因此、我的客户认为 TPA3128和 TPA3129之间的推理仅在当前跳变点上进行。
除了电流限制外、您是否有任何材料解释了 TPA3128和 TP3129之间的推理。 如果它描述的是热性能、那么这一次最好。
此致、
Kazuki Kuramochi