This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:您是否有应用手册:"配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线主设备"应用报告?

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825277/tlv320adc3140-do-you-have-the-application-note-configuring-and-operating-the-tlv320adcx140-as-an-audio-bus-master-application-report

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、在 TLV320ADC3140数据表的第25页的第3段中、它说"该器件还支持音频总线主控模式操作..." 配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线主控应用报告中讨论了更多有关主控模式配置和操作的详细信息。

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    ADC3140目前正在预览中、一些文档仍在生成中。  让我看看我们是否有该文件的时间表。   在平均时间内、我是否可以解决有关在主模式下设置器件的具体问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、  

    本文件仍处于初稿状态。  如果您在主模式下设置 ADC3140需要一些帮助、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve Wilson、谢谢。 我刚刚注意到7月份数据表中的80kHz 模拟带宽限制。 我们希望能够记录高达200kHz 的信号、但在768ks/s 200kHz 时、衰减大约20dB。 因此、我想我们将停止使用该编解码器。 该系列中的所有芯片是否都限制为80kHz?

    此致、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、  

    是的、您回答正确。  该器件的架构决定将平坦通带限制在80-90khz 以上。  对于音频 ADC、 这通常是一个相当可接受的折衷方案。

    该系列中的所有 ADC 都具有相同的抽取滤波器和 ADC 架构。  

    此致、

    -Steve Wilson