This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:时钟错误行为

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824982/tas5825m-behavior-for-clock-error

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

我的客户对 TAS5825M 的时钟错误行为有疑问。

该器件具有 Clock_DET_CTRL 寄存器(29h)、我对该寄存器的理解是忽略 FS 错误(37h)、SCLK (bck)和 PLL 错误(39h)。

第一个问题是当 TAS5825M 检测到有关 CLOCK _DET_CTRL 寄存器的 FS、SCLK 和 PLL 错误时会发生什么情况? 我希望输出将像 I2S 信号停止的情况一样为高阻态。

第二个问题是、如果我们忽略这些误差、会发生什么情况? 我想它只是保持高阻态输出。

最后一个问题是为什么 TAS5825M 具有 Clock_DET CTRL 寄存器、如果我们将 Clock_DET_CTRL 寄存器的每个位设置为"1"(忽略)、会发生什么情况?

我很期待收到您的回复。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对第一个问题的理解是正确的。 我们将在您的另外两个问题上与您联系。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    该寄存器用于忽略相关的时钟检测、以报告时钟错误。 设置为"忽略"后、这些错误将不会报告为时钟错误、因此 TAS5825M 无法自动设置为 HIZ 模式。 将无法保证输出。  

    因此、强烈建议不要忽略它们。 该寄存器用于内部调试、客户对系统 I2S 输出充满信心。 例如初始化期间的某些 FS 错误、然后恢复正常运行。 即使客户可以处理这种情况、也建议不要忽略它们。 因为一旦提供正确的 I2S、TAS825M 就可以自动返回播放模式。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复。

    我已将您的答案发送给客户、建议不要忽略。

    此致、

    Kazuki Kuramochi