This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:TPA6133A2/TPA6130A2的电流限制块

Guru**** 2480555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2EVM, TPA6130A2EVM, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823996/tpa6133a2-current-limit-block-of-tpa6133a2-tpa6130a2

器件型号:TPA6133A2
主题中讨论的其他器件: TPA6130A2EVM

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了有关 TAS6133A 输出短路的信息。

然后、还介绍了电流限制块。

还描述了以下内容。

但是、未描述特定的限制电流值。
此外、我没有 TPA6133A2EVM。
因此、我使用 TPA6130A2EVM 进行了检查、因为我具有相同输出的相同 CurrentLimitBlock。
我仅测量了一个通道。
结果如下。
外部电源使用:5V
Ω 电阻:16k Ω
输入1kHz
无失真最大输出:1. 393Vrms
输出电流:82.86mA
在这种情况下、输出短路
输出电流值:196mA

测量电源电流
在上述条件下
电源电流值:218.07mA

在这种情况下、仅输出通道短接
317mA

两个通道都短路时的情况。
397mA (目前约为400mA)

因此、请告诉我以下问题。

上述测量值是否正确?

该值是否与数据表的以下内容一致?

电流限制块可防止输出电流变得足够高、从而损坏器件。

3.您是否有关于 CurrentLimitBlock 的其它信息?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈斯贝-圣

    让我对此进行一些测试、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    感谢你的答复。

    我正在等待您的回答。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasebe-San、

    很抱歉我迟到了回复。

    限流器块是一项允许使用 TPA6133A2 (和类似器件)的功能、不会有损坏器件的风险。 即使输出短路、器件也会受到保护。

    我在 EVM 的帮助下进行了一些测试、并确认了您的测量结果。 它们与您共享的值类似。 我无法获取限流器块的限值(如果稍后得到限值、我将与大家分享)、但应该将其与您得到的值进行比较。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    当您获得限流块的限值时、请告诉我。

    此致、

    哈塞伯