This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:无控制器

Guru**** 2478855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825013/tlv320aic3111-without-controller

器件型号:TLV320AIC3111

你(们)好

我想使用不带微控制器的 TLV320AIC3111编解码器 IC。 有可能吗?

根据上面的数据表、编解码器 IC 可用作主器件。 因此、我的要求如下、

我将模拟麦克风与音频编解码器连接、并获得 D 类和 A/B 类放大器输出。 如果没有微控制器、这是否可能实现?

此外、如果我使用 EEPROM 存储脚本、是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3111不是 I2C 主器件、因此在启动时无法直接从 EEPROM 读取。  系统中需要一个充当 I2C 主设备的 MCU、以将系数/DSP 程序加载到 TLV320AIC3111。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    这是我的错误、现在我确信编解码器 IC 可以工作 I2C 从设备。

    如果我已经使用评估板对编解码器 IC 进行编程、那么我是否可以仅使用编解码器 IC 和 EEPROM 来存储具有固定脚本的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。