This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:XTO &XTI 连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825469/dir9001-xto-xti-connections

器件型号:DIR9001
主题中讨论的其他器件: DIR1703

大家好、团队、

数据表显示将24.576MHz 谐振器连接到 DIR9001、如下所示。

我想知道是否可以使用12.288MHz 晶体并按如下所示进行连接。 它是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、12.288MHz XTAL 不适用于 DIR9001。  数据表中的表1对此进行了介绍、其中讨论了 DIR1703和 DIR9001之间的差异。  如表中所述、DIR9001仅支持24.576MHz XTI 输入。