This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:适用于 TAS2562单声道放大器的 PPC3应用

Guru**** 2649825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2562YFPEVM-DC, PCM1861EVM, PCM1861, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823976/tas2562yfpevm-dc-ppc3-app-for-tas2562-mono-amp

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2562PCM1861EVMPCM1861PPC3-EVM-MB

您好!

我安装了 Pure path 控制台3软件、无法查看与 TAS2562相关的任何应用。  

只有一个通用 I2C 应用。
我有 TAS2562YFPEVM-DC、因此请帮助我将此 EVM 连接到控制台。 我通过 USB-i2X 板将 EVM 连接到 PC。

请帮助获取 TAS2562应用和 PCM1861EVM

提前感谢、

Sakthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Sakthi、

    您可能已被授予访问 PPC3的权限、但不能访问 TAS2562应用。 您能否向我发送用于请求访问 PPC3的电子邮件地址?
    我可以对应用程序进行双重检查并授予您访问权限。

    此外、 您是否有 PPC3-EVM-MB 电路板? 您需要将 TAS2562EVM 安装在 PPC3主板的顶部以连接 PPC3。

    TAS2562使用 PurePath 控制台3、但 PCM1861使用 PurePath 控制台2。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    sakthiyanandan.mp@vvdntech.in 是我的邮件 ID

    请授予对 TAS2562YFPEVM-DC 和 PCM1861EVM 的访问权限。

    我没有 PPC3-EVM-MB 板、我使用通用 USB 转 I2X 板。

    谢谢、此致

    Sakthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthi、

    您可以访问 TAS2562应用和 PurePath 控制台。

    对于 TAS2562、您必须首先安装 PurePath Console 3、然后在 PPC3中下载/安装 TAS2562应用。

    对于 PCM1861、您必须安装 PurePath Console 2、这是与 PPC3不同的软件、但您已经可以访问该软件。

    如果您没有 PPC3-EVM-MB、则可以使用 PPC3为 TAS2562生成配置、并使用 I2X 板通过 I2C 主设备写入器件寄存器。 但您在通过 USB 连接时无法实时配置器件。
    理想情况下、TAS2562应安装在主板上以进行完整的器件评估。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的访问