This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:tpa2011D1是一个不错的选择吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA2028D1, TAS2563, TAS2557, TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823004/tpa2011d1-is-a-tpa2011d1-good-choice

器件型号:TPA2011D1
主题中讨论的其他器件: TPA2028D1TAS2563TAS2557TPA2026D2

大家好、

我们需要找到音频放大器、要求如下:

要求可驱动4欧元3W/5W、5V 输入、小谐波失真、抗中断音质、AGC、 凭借各种保护功能、需要能够长时间在室外场景中可靠工作、并且能够在室外使用强大的电压和电流影响功能。

我们 首先选择 tpa2011D1、但从数据表中看、它没有 抗中断音频功能、因此请给出一些建议。

非常感谢。

BR

贾莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    如果您需要模拟输入放大器、TPA2028D1可能更适合您。 TPA2028D1采用可通过 I2C 进行配置的 AGC/DRC。

    如果您需要数字输入放大器、我们提供了 TAS2557或 TAS2563等智能放大器、这些放大器具有扬声器保护算法以及限压器和均衡器的嵌入式处理功能。

    您能解释一下防碎声是什么意思吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

    感谢您的支持。  抗碎音是平均 抗削波功能。

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请给我一些关于5W 输出的 P/N。

    谢谢。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    如果可以选择数字输入、则可以考虑 TAS2557或 TAS2563。 这些是采用嵌入式扬声器保护算法处理的 SmartAmps、可避免发生削波、超偏移和过热等对扬声器有害的事件。

    具有某些信号处理功能的模拟输入放大器将无法达到5W 输出、一些较低功耗的选项可能是 TPA2026D2 (用于立体声)和 TPA2028D1 (用于单声道)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器