This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:默认设置/启动

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825063/tlv320aic3100-default-settings-startup

器件型号:TLV320AIC3100

您好、香榭丽舍

客户询问我们是否可以提供或指向有关此器件快速启动的说明/指南。 是否需要了解默认设置才能使其正常工作?

我们是否可以在第一次测试时激活蜂鸣器发出的声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    EVM GUI 提供了一个示例设置、但特定于 EVM 的默认时钟设置。

    请参阅以下音频回放设置、 我相信该脚本假定 MCLK 为12.288MHz、数据格式为 I2S、16位、器件处于从模式。

    编号----------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
    宽30 00
    # s/w 复位
    > 01
    # PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK
    W 30 04 03
    # PLL 加电、P = 1、R = 1
    > 91
    # J = 8
    >08
    # D = 0000、D (13:8)= 0
    > 00
    # D (7:0)= 0
    > 00
    #模式为 I2S、wordcength 为16
    宽30 1b 00
    # NDAC 已通电并设置为4
    宽30 0b 84
    # MDAC 被加电并设置为4
    84岁以上
    # DOSR = 128、DOSR (9:8)= 0
    > 00
    # DOSR (7:0)= 128
    > 80
    # DAC =>通过引脚禁用进行音量控制
    宽30 74 00
    # DAC => DRC 禁用、TH 和 hy
    宽30 44 00
    # DAC =>-22 dB 增益左侧
    宽30 41 D4
    # DAC =>-22 db 增益右侧
    > D4
    编号----------------------------------------------------------- 选择第1页
    宽30 00 01
    # de-pop、Power On = 800ms、Step Time = 4ms
    宽30 21 4e
    # HPL 和 HPR 已通电
    宽30 1f C2
    # LDAC 路由到 HPL、RDAC 路由到 HPR
    宽30 23 44
    # HPL 取消静音并增益0dB
    宽30 28 06
    # HPR 取消静音并增益0dB
    >06
    #向左取消 D 类静音
    宽30 2a 1c
    #向右取消 D 类静音
    宽30 1c
    #加电 D 类驱动器
    宽30 20 C6

    编号----------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
    宽30 00
    #选择 DAC DSP 模式11并启用自适应滤波器
    宽30 3c 0b
    宽30 00 08
    宽30 01 04
    宽30 00
    #加电 DAC 左右通道(软步进禁用)
    宽30 3f d6
    #撤消 DAC 左右通道的静音
    > 00

    还有一个蜂鸣器应用手册 、其中包含一个示例脚本。

    此致、

    -Steve Wilson