This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:性能差异取决于电源电压

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824759/tlv320adc3140-performance-difference-depending-on-power-supply-voltage

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

您好、专业人士、

我的客户对 TLV320ADC3140和 TLV320ADC5140有疑问。

两种器件均接受1.8V 和3.3V 电源电压。 因此、他想知道电源电压的差异是否会影响性能。

您能回答这个问题吗?

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    感谢您关注 TLV320ADC3140和 TLV320ADC5140。  我们已尝试在数据表中捕获采用+3.3V 和+1.8V 电源的主要交流性能规格。  正如预期的那样、在+1.8V 时、SNR、DR 和 THD+N 与+3.3V 相比略低。

    从"ADC performance for line/microphone input recording:AVDD 1.8V operation"部分开始查看第8页。