This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:不使用模拟输入时

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824100/tas2505-q1-when-not-using-analog-input

器件型号:TAS2505-Q1

您好、TI 团队

当不使用模拟输入时、数据表具有以下说明。
"不使用、它们必须短接在一起"
这是否意味着 AINL 和 AINR 短路?
我是否可以不需要接地短路?
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    当 AINL 和 AINR 输入未被使用时、每个输入应该被连接至一个0.1uF 至0.47uF 的电容器至模拟接地。  

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的快速响应。

    在这种情况下,我认为 AINL 和 AINR 在我写入寄存器之前具有高阻抗,是否有任何问题?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Hayashi-San、

    正确、当未配置模拟输入 AINL 和 AINR 时、它们会置于高阻抗状态。 如果不使用它们、就不会出现任何问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    您需要快速响应。

    我知道。

     

    此致、

    高志林