This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:学习板2应附带哪些项目?

Guru**** 2774075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823016/pp-salb2-evm-what-items-should-come-with-the-learning-board-2

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557EVM

我刚刚购买了 PP-SALB2-EVM 学习板、以便与 TAS2557EVM 评估板配合使用。  我需要为我的产品描述扬声器的特征、PP-SALB2-EVM 没有提供进行扬声器特征描述所需的一切。

LB2文档(slou422.pdf)图2显示了用于执行扬声器表征的连接。  它显示了一个用于确定扬声器偏移的激光器和一个用于连接到 J1、TRS 麦克风输入的麦克风。

我有几个问题:

1.我的 EVM 没有附带用于测量扬声器偏移的激光器。  没有关于这种激光是什么、是谁制造的或关于它的任何东西的文件。

2. EVM 随附的麦克风是 Dayton Audio IMM-6校准测量麦克风,末端有一个3.5mm 耳机插头  此麦克风设计用于插入 Android 或 Apple 手机上的耳机/麦克风插孔。  没有用于将此麦克风连接到 LB2板上的1/4"插孔(J1)的适配器。

问题:

1.测量激光是否应随套件一起发货?  如果不是、如何获得一个?

2.如何将 Dayton Audio 麦克风连接到 LB2板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面我将对您的问题进行评论:

    • 激光器不包含在 PP-SALB2-EVM 套件中。 通常使用 Keyence 激光器、但我可以提供有关此器件的更多详细信息、尽管 TI 不拥有此器件。
    • 该套件应包含以下物品(以及其他物品):
      • IMM-6麦克风
      • RCA 电缆
      • 1/4"插头连接至 RCA 适配器
      • 包含低通滤波器和两个 PCB 适配器的 PCB、其中一个为3.5mm 至 RCA 适配器
    • 您应该将 IMM-6麦克风连接到 PCB 适配器、然后将 RCA 电缆连接到1/4"适配器、然后连接到学习板。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 Keyence 的哪个型号/器件型号激光器?

    是否有另一种方法来进行扬声器偏移测量?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LK-H 系列可用于此测量、但您还需要控制器、软件和电缆等其他一些功能。

    有时、扬声器制造商可以提供这些扬声器特性。 如果是这种情况、您可以输入它们、但无法通过其他方式进行测量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道 TI 使用哪种型号的激光器、控制器等吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我通过私人邮件发送此信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我在 Keyence 与其他人交谈、了解了他们的位移测量激光器、还获得了一些定价信息。

    谢谢你。