This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:TAS2505

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505EVM, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822808/tas2505evm-tas2505

器件型号:TAS2505EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2505TAS2505-Q1

大家好、

我现在获得了 TAS2505 EVM 板。 但扬声器没有音频输出。

我在 TI.com 中找不到 slac366.exe、只是使用 了 slac772.exe 而不是。  

在 EVM 板中为 AVDD 和 DVDD 使用了内部 LDO。 AVDD 和 DVDD 似乎无法通过跳线选择连接在一起。 您能确认这一点。

我通过 USB 端口使用了 I2S 模式、+5V 电源来自 USB 端口、也可以在 PC 中播放音乐。

我测量了大约 WCLK=48K/BCLLK=3.07M。 但在 DIN 中未找到信号。 此外、SKP/SKM 也没有 AUido 信号。

跳线设置:

1.已移除 W11/W12跳线并通过导线连接 DVDD 和 AVDD。

2. W1设置为 LDO_SEL 侧。

3.W4设置为 GND。

4. W7设置为 GND

其他跳线保持默认状态。

我使用了默认脚本来配置 EVM 板。

我是否需要进行任何设置? 本 EVM 板用户指南介绍了跳线设置。

谢谢  

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    这可能与您正在使用的寄存器设置有关。 您写入的 I2C 地址似乎不正确。 正确的是30而不是80。 您能否尝试使用 TAS2505用户指南中提到的示例设置之一:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=49

    这些脚本旨在与 TAS2505EVM 配合使用。  

     slac772.exe 应与此 EVM 配合使用。 无论如何、我随附 了 slac366.exe、以防您进行一些测试。

    e2e.ti.com/.../8233.slac366a.zip

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    无论使用 的是8233.slac366a 还是 slac772、该 EVM 仍然无法正常工作。 我已经从用户指南中提到的内容复制了配置脚本。

    对于 slac366a、从列表中选择哪个选项。

    对于 slac772编解码器控制软件、我只能选择"TAS2521EVM"、它适用于 tas2505EVM 板吗?

    它显示如下。

    我使用了从用户指南复制的脚本、该指南使用 I2C 地址为30、并单击"run"按钮。 遗憾的是、它仍然没有音频输出。 我发现当我按下"run"按钮时、

    I2C 总线上无任何信号传输。 在此步骤中、我是否执行了错误的过程?

    但是、如果我选择"View"->"Example configuration"->"replayback class-d speaker" 并按下按钮"ProgramCodec"、我可以找到在 I2C 总线上发送的命令、它表明 I2C 总线连接良好且工作正常。

    请记住、我使用的是内部 LDO 而不是外部 LDO。 并将 AVDD 和 DVDD 连接在一起。

    您能否使用 EVM 板和相同的编解码器控制工具进行检查?  谢谢

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地解决此问题、您是否可以将所有跳线置于默认状态(尤其是电源跳线)并使用示例脚本重试?

    此外、您能否告诉我是否启用了 D 类输出? 您是否看到了范围内的任何活动? 您能否转至 slac772编解码器控制软件中的模拟设置菜单并启用 D 类扬声器输出? 您是否在示波器的 D 类输出上看到任何变化?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您对此有什么反馈吗? 您可以看看我上面的问题吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当我更改为同一台 PC 中的另一个 USB 端口后、EVM 板工作正常。

    您知道我是否可以通过控制软件在控制块中输入"frequiecny"和"gain"来设置 EQ。

    如果没有、可以向我发送示例脚本以设置 EQ。

    目前、只有控制块中的音频路径和增益设置。

    谢谢

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴看到您的 EVM 板正在工作。

    要配置 EQ 滤波器、您需要配置所使用的处理块的双二阶滤波器:

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=10

    双二阶滤波器由五个系数组成、每个系数必须由三个寄存器进行配置:

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=12

    为了获得正确的系数、您可以使用我们的系数计算器:

    http://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC

    此工具可用于配置双二阶滤波器并以24位格式(TAS2505-Q1双二阶滤波器所需的格式)获取结果。 在我们的工具中获取结果后、必须将这些值写入与每个系数关联的寄存器中。

    请尝试使用我们的系数计算器工具、如果您在使用该工具时遇到困难、请告诉我。 您可以共享所需的 EQ 设置、我将为您提供必须配置的寄存器示例。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.