This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:如何承受电池短路或接地短路?

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824115/pcm5100a-q1-how-to-survive-under-short-to-battery-or-short-to-ground

器件型号:PCM5100A-Q1

尊敬的团队:

该器件的输出 没有接地短路和电池短路功能、对吧? 我的客户需要执行此类测试:输出接地短路和输出对电池短路。 如果他们在器件上执行此类测试、我们的器件是否会发生故障? 如果是、我们是否有任何解决方案来让我们的器件 通过这两个测试? 下面是原理图。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我假设电池电压为12-14V? 如果输出端直接连接到电池、ESD 单元将激活 ABS、并从技术上讲激活 ABS。 将超出最大条件。 作为 ABS。 最大值用于处理、无法保证器件不会损坏。  如果测试仅要求电路输出(KTV_OUT_L、R)短接至电池、则电阻器将在这种情况下有所帮助。  我建议在电路输出端添加某种 TVS 保护、以帮助保护器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我按如下方式在输出信号上添加电容器,它是否正常?  

    有关 TVS 解决方案的更多信息、因为电池短路测试和接地短路测试将持续一分钟、因此 TVS 解决方案可能不有用。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我怀疑齐纳二极管比电容器更好。  直流阻断电容器仍具有 FC、因此根据电池短路的斜坡、引脚仍可能违反 ABS。 最大条件。

    谢谢、

    Paul