This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:当有源或无源扬声器插入音频插孔时、TS3A225E 是否会产生噪声?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824226/ts3a225e-can-the-ts3a225e-create-noise-when-an-active-or-passive-speaker-is-plugged-into-an-audio-jack

器件型号:TS3A225E

E2E、  

我对 TS3A225E 有疑问。 对于数据表中提到的噪声问题,我要问对于将放大器插入音频插孔的扬声器,具有放大器的扬声器是有源还是无源扬声器? 非常感谢!

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源扬声器的噪声问题将非常突出、因为电缆拾取的噪声会放大、并且可能会变得更容易听到。 通过使用 具有集成耗尽型 FET 的音频插孔开关 TS3A227E 可以消除此问题、即使器件未通电、也会打开接地路径。