This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:后置 EQ 的旁路控制寄存器共享

Guru**** 2545050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816010/tas5805m-bypass-control-register-share-for-post-eq

器件型号:TAS5805M

大家好、团队、

对于 TAS5805M 后置 EQ、当将 R 系数设置为与 L 相同时、客户是否需要同时写入 L 和 R? 当只写入 L 侧系数时、带0的位3的旁路控制寄存器不会反映在 R 侧。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我将做一些实验来证明这一点。   

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    您有此更新吗?

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    如果位3设置为0、则右侧通道将共享左侧通道的系数。  

    我确认 POST EQ 是否以相同的方式工作。

    RGS、

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    寄存器0x66的位3仅 Gang 左/右通道前置 EQ 参数。 因此、有必要配置正确的通道后置 EQ、甚至将"0"设置为寄存器0x66的位3。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!

    此致、
    Satoshi Yone