This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何实现环境降噪功能

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822580/tlv320aic3254-how-to-realize-the-environment-noise-reduction-function

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

我对使用 TLV320AIC3254有疑问。

1 μ s TLV320AIC3254的 ENC 块在、后能否实现5m 的声音拾取效应?  

2、 我们将使用双麦克风。 为了实现良好的环境噪声降低效果、此双麦克风建议有哪些要求?

3、要实现环境噪声降低功能、您是否会给出一些代码示例或建议?

谢谢。

BR

贾莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、  

    我误读了您的上一篇帖子。  ENC 是一种环境噪声补偿算法、 实际上并不是一种降噪功能。 IE 编解码器感应环境噪声并相应地调整 DAC 输出。  

    TI 算法下有基于滤波器的降噪功能、 但它不是自适应算法。  以前有源降噪算法、 但由于需要高支持、因此删除了该算法。

    目前、我们只能为高产量客户提供主动消噪功能。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢您的回复。 如果 TLV320AIC3254不容易实现 ENC,您是否会推广其他 P/N 或向我提供其他建议?并与 TI 联系,了解 TI 可以为其提供多大的支持量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    TLV320AIC3254确实支持 ENC、 我之前已经提到过这一点。  但是、ANC 完全是另一件事。  

    TI 将根据具体情况考虑与 miniDSP 处理相关的定制项目、 但要提供一些参考资料、说明过去的项目在500ku-8000ku 范围内。  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve Wilson、

    来吧。 非常感谢。