This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951:其他热性能信息

Guru**** 2826735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821268/lm4951-additional-thermal-information

器件型号:LM4951

数据表中提供了 RthjA。

TI 能否提供 RthjC 和 RthjL 信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们将搜索此信息并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我们的团队正在努力获取此热性能信息。 我们正在推动这些努力,以便尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我从我们的团队那里获得了信息。 这些是热阻值。  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    52.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    33.4.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    21.0

    结果- psi JT (标准数据表值):

    0.6.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    20.9.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    7.9

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.