This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:温升过高

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824127/tlv320aic3104-q1-temperature-rise-is-too-high

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

尊敬的团队:

当我们测试编解码器温度时、我们发现编解码器芯片的表面温度在室温下已达到73度、并且 CODE_AVDD 的测量输入电流为0.6A。 我们测试了两个板、这两个板具有相同的现象。 您能帮您分析问题出在哪? 原理图如下所示、

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    HPLCOM 上有一个共模电压、由 R114短接至 GND。  

    我还看到没有使用 MIC1LP/LIINE1LP 和 MIC1LM/LINE1LM。 我们建议将未使用的输入连接在一起并通过一个.47uF 电容器短接至 GND。  

    此致、

    Aaron