This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:电荷泵#39;s 频率

Guru**** 2928680 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823748/pcm5100a-q1-charge-pump-s-frequency

器件型号:PCM5100A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5100APCM5122

尊敬的团队:

请问电荷泵的频率是多少? 我在数据表中没有对其进行微调。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据输入 LRCK 频率、电荷泵的开关频率约为1.4MHz 至1.5MHz。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是否有电荷泵频率的函数?  电荷泵的频率与 LRCK 之间有何关系?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵只能在具有 SPI/I2C 接口的器件中手动配置、例如 PCM512x/4x 器件。  PCM5100A 将自动检测 LRCK/SCK 比率、并配置时钟树以获取电荷泵的最佳情况值。   

    如果您看一下 PCM5122数据表的表132、您将看到时钟树值的示例、得出的电荷泵频率为1411.2kHz 或1536kHz、具体取决于 LRCK 是基于44.1kHz 的时钟还是基于48kHz 的时钟(分别)。

    谢谢、

    Paul