This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:实现有源噪声消除

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TSC2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818202/tlv320aic3111-implementing-active-noise-cancellation

器件型号:TLV320AIC3111
主题中讨论的其他器件: TSC2117

我们正在开发一款需要使用 TLV320AIC3111实施音频处理系统的产品。

我们的要求如下-  

  1. 我们需要实现低通滤波器算法、之后我们需要使用两个或更多麦克风实现有源噪声消除
  2. 我们需要将输出声音转换为 PDM 格式以进行数据传输

我们还想知道是否可以在任何其他模型上更有效地执行上述功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    1. AIC3111不支持 ANC。 AIC3262具有环境噪声补偿、 但它不是 ANC。  

    2.此编解码器上没有 PDM 输出。  仅 PCM。 我们的所有编解码器都是如此。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wilson。  

    根据数据表、AIC 3111具有模拟输入。 此输入类型是 PDM 吗? 您是否有用于连接外部数字麦克风的文档或示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    AIC3111确实 接受 数字麦克风输入、 但将数字麦克风与 AIC3111搭配使用需要进行一些权衡。  

    DIN 引脚需要用作数字麦克风输入、这意味着在使用 DMIC 时 、无法使用 I2S DIN。  这是一个巨大的折衷、不是一个理想的解决方案。  

    如果您可以使用较大的器 件、TSC2117内部具有相同的音频编解码器以及触摸屏控制器。  无需使用器  件的 TSC 部分、但 TSC2117具有更多 GPIO、这意味着可以在不牺牲 DIN 的情况下使用 DMIC。  

    此致、

    -Steve Wilson