This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:PK_outa +/-或 SPK_OUTB +/-为开路

Guru**** 2479395 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822152/tas5760m-pk_outa---or-spk_outb---is-open

器件型号:TAS5760M

大家好、

我对 TAS5760M 有疑问。

配置如图 66的数据表。
当仅移除此图中的扬声器时、SPK_FAULT 引脚变为低电平。
在本例中、误差是多少?

SPK_OUTA +/-或 SPK_OUTB +/-打开时是否出错?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我认为由于没有负载阻抗的 LC 谐振现象而检测到 OTE、因此请使用示波器观察 SPK_outa+/-和 SPK_OUTB+/-。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    您的输出电感器/电容器值和 PWM 开关设置是多少? 较低的 PWM 开关+较小的电感器/电容器将轻松触发过流故障。

    还建议更改为更大的电感器进行测试。 例如15uH 或22uH + 0.1uF。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Matthew 和 San

    感谢你的答复。

    μH 的 μF 为22 μ F 和2.2 μ F。
    原因可能不同。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    22uH + 2.2uF 将在音频带宽下导致较大的 Q。 TAS5760是闭环 D 类、因此建议使用10uH + 0.68uF。

    请更改 LC 以再次检查 SPK 未决问题。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San

    感谢您的支持。

    我要求客户设置为 LC 10uH/0.68uF。

    此致、
    石田山