This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:使用主 I2S 接口

Guru**** 2478805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821431/tlv320aic3204-use-of-primary-i2s-interface

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我知道编解码器中的主 I2S 接口用于哪些应用吗?

正在等待您的回复。

谢谢、

梅纳卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Menaka、您好!  

    由于 I2S 接口用于在主机处理器和 TLV320AIC3204之间发送音频数据、因此任何涉及发送或接收音频数据的应用都将起作用。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计划将 I2S 麦克风与 TLV320AIC3204连接。 能否使用以下引脚连接麦克风?

    MIC 引脚名称             - TLV320AIC3204 引脚名称

    SCK (串行数据时钟)     - BCLK

    WS (串行数据字选择)- WCLK

    SD (串行数据输出)       - DIN

    您能否确认此连接是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Menaka、您好!

    您能否分享更多信息? 您要在设计中实现的麦克风的器件型号是多少?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Menaka、您好!

    我已经对您的问题做了更多的探究。 TLV320AIC3204 具有两个 I2S 输入、但在给定的时间只能有一个输入处于活动状态。 如果您使用 I2S 麦克风信号作为输入、则无法将其路由到 DAC。 由于您不会使用 ADC、也不能使用 DAC、因此不需要编解码器。 I2S 麦克风应能够直接向主机处理器发送数据。  

    您可以将数字麦克风与 TLV320AIC3204配合使用 、但麦克风必须提供 PDM 输出。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复!

    请您澄清我的以下问题。

    I2S 仅用于主机处理器与 TLV320AIC3204之间的音频接口。 I2S 麦克风无法连接 到 TLV320AIC3204。 我的理解是否正确?

    2.如果主机处理器通过 I2S 向 TLV320AIC3204提供数字音频信号。 我是否能够从 TLV320AIC3204中获得线路输出(LOL、LOR)?

    3.如果我将 PDM 麦克风或任何数字麦克风连接到 TLV320AIC3204,我是否能够获得线路输出(LOL、LOR)?

    4.如果没有,您是否可以建议使用音频编解码器连接 I2S 麦克风和通过 音频放大器将输出连接到单声道音频输出(扬声器)?

    请清除这些问题。

    正在等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、

    请参阅以下我的答案:  

    I2S 麦克风 连接到 TLV320AIC3204、但只有麦克风才能通过 I2S 发送数据。 虽然有一个主要和一个次级 I2S 特性、但一次只能激活一个 I2S 接口。 因此、您将失去通过 I2S 与主机处理器发送音频数据的能力。  

    2.是的,你会的。  

    3.是的。 您可以查看数据表中的第9.3.1.1.1节、了解有关连接数字麦克风的引脚的更多信息。 那么、您只需要确保寄存器配置正确。  

    我之前的回答可能有点误导。 我希望这可以清除一些问题。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    请检查我的以下回复

    1.如果 I2S 麦克风可作为 TLV320AIC3204的输入连接、您能否确认是否可使用以下引脚? 我计划使用的 I2S 麦克风是 ICS-43432。  使用  此配置是否可以使线路输出(LOL、LOR)?

    MIC 引脚名称             - TLV320AIC3204 引脚名称

    SCK (串行数据时钟)     - BCLK

    WS (串行数据字选择)- WCLK

    SD (串行数据输出)       - DIN

    2.主机处理器是否必须连接/与编解码器一起使用?  

    请澄清我的上述问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了上述问题、我还需要澄清一点。

    我不需要主机处理器、我想将 I2S 麦克风连接到 TLV320AIC3204、需要将其放大并获得50W 单声道输出。 这是使用 TLV320AIC3204实现的。 请确认吗?

    正在等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、  

    我的回答如下:

    DIN 应连接到 SDIN、而不是输出。

    2.与编解码器通信仍然需要主机处理器。  

    TLV320AIC3204没有任何内部 D 类放大器、因此您无法实现50W 输出。 此外、这些 I2S 麦克风的设计使其无需编解码器。 您可以将这些麦克风直接连接到主机处理器/数字输入 D 类放大器。 我建议您查看 TAS5755M 或其他 TAS57XX 系列数字输入 D 类放大器。 TAS5755M 是一款支持 I2S 输入的数字输入 D 类放大器。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    1.您能详细解释 Q1吗? 因为麦克风输出只应按照 下面的引脚说明连接到 DIN -数字麦克风输入。 请对此进行澄清。

    2.通过与编解码器通信,您是指 I2C 通信还是 I2S? 编解码器是否可以配置为 I2S 主器件、I2S 麦克风配置为从器件并从 TLV320AIC3204中输出线路?

    3.如果主机处理器和 TLV320AIC3204之间需要 I2S 通信、原因是什么?原因是什么?

    4.感谢您提供建议的器件型号、您能否澄清 TAS5755M 是 I2S 主器件还是从器件? 我是否可以   将 I2S 麦克风直接连接到 TAS5755M、将其视为主设备并获得50W 单声道输出?

    请澄清我的上述问题

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我想将立体声 PDM 麦克风与 TLV320AIC3204连接并使其线路输出(LOL、LOR)。 在 I2S 同时连接到主机处理器和线路输出的情况下、我是否能够为麦克风数据获取 I2S 音频信号?

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Menaka、您好!  

    我认为您确切需要什么是断开连接的。  

    1.如果您的麦克风已经提供 I2S 输出、那么使用 AIC3204有什么用途?  如果您不需要 ADC、 为什么不只使用 DAC 或数字输入 D 类放大器?  

    2. AIC3204接受使用数字麦克风,但 它是 PDM 输出数字麦克风。  对于 AIC3204、您在信号路由方面没有太大的灵活性。  AIC3254将允许您在 I2S 输出上使用数字麦克风输出、 同时还将麦克风信号发送到 DAC。 但对于 AIC3204、您的主机处理器需要处理此问题(将麦克风信号与任何其他音频混合)

    3、可以将 AIC3204与 I2S 麦克风配合使用、 但您将失去将处理器连接到 DAC 的能力、I2S 麦克风将仅直接路由到 DAC。  这又引起了一个问题... 当您不需要 ADC 的功能时、为什么要使用 AIC3204? 您将失去 DAC 的一些功能。  

    如果我对您的需求有误解、请告诉我。  也许您可以提供您想要做什么的方框图?

    此致、

    -Steve Wilson