This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:如何设置 DRC?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823592/tas5731m-how-to-set-drc

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

你好

我们使用 TAS5731M、 将其设置为2.0模式、 并希望将左通道的 DRC 设置  为小于 5W、同时将右通道的 DRC 设置 为小于 15W。

如何配置它?

在 TAS5731EVM 中、3.5注意事项: TAS5731有两个 DRC 块 DRC-1和 DRC-2。 左通道和右通道使用 DRC-1进行处理、子通道通过 DRC-2进行处理。   器件似乎处于2.1模式?  

而在 TAS5731M 数据表中、9.3.11说明:DRC 方案有两个 DRC 块。 高频带左/右通道有一个成组 DRC、低频带左/右通道有一个 DRC。

 

 

因此、如果我们要将 DRC 设置为1.1模式、 则需要 <15W 的子通道的低频带 和需要<5W 的高频带。   我们如何配置它?  我们是否可以将 TAS5731M 设置为2.0模式、然后单独控制左/右通道的 DRC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您的系统似乎是1.1系统、因为您希望使用两个具有不同输出功率限制的 DRC。 如果是这样、 我认为最好让 TAS5731M 在2.1模式下工作、然后您可以为高音扬声器使用一个 DRC、为低音扬声器使用另一个 DRC。  优点是每个 DRC 可具有不同的配置、例如连接/衰减时间和输出功率限制。  


    Andy