This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805延迟时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822365/tas5805mevm-tas5805-delay-time

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5103

您能帮我使用 TAS5805 DOEM 电路板来测试输入和输出信号的特定延迟时间吗?如果我们能够满足延迟要求、我们将联系代理商以进行样片应用和 PCB 生产吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5805M 的输入到输出延迟约为11*FS。 例如、如果输入采样率为48kHz、则延迟约为229uS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、96kHz 的延迟将是48kHz 的两倍、对吧? TAS5103是否也符合11*FS 的公式? TAS5103具有简单的内部结构、可由 PWM 输入。 它是否具有更小的延迟或更精确的延迟公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入采样率为96kHz、则延迟将更短。 根据我们的测试结果、它大约为125us。  

    TAS5103器件有点旧、我建议您选择一些新器件。

    此外、没有用于计算音频设备延迟的一致公式。