This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4911Q-Q1:新器件推荐

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, OPA1641-Q1, OPA1612-Q1, OPA1662-Q1, OPA1642-Q1, LM4911Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821992/lm4911q-q1-new-device-recommendation

器件型号:LM4911Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254-Q1OPA1641-Q1OPA1612-Q1OPA1662-Q1OPA1642-Q1

尊敬的团队:

我的客户希望找到耳机放大器、而额定值是汽车。 但 TI.com 上只有一个器件。 我们是否有有关耳机放大器的新器件?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    目前没有其他 Q1耳机放大器、让我检查一下我们是否会有新的东西。
    此外、客户能否使用数字输入代替模拟输入? 如果它们可以使用数字输入、则可以 选择 TLV320AIC3254-Q1、因为该器件具有耳机输出。

    另一种选择是使用运算放大器、一些选项如下:

    • OPA1641-Q1
    • OPA1612-Q1
    • OPA1662-Q1
    • OPA1642-Q1

    这些运算放大器具有轨到轨输出、它们具有不同的输入架构(双极或 JFET)和电源电压范围。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户需要高保真立体声耳机放大器、并且不会对成本敏感。 请检查我们是否有新器件。 我会向客户推荐您建议的器件。  我还将与客户确认他们是否可以使用目录评级。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    遗憾的是、目前还没有推出新的汽车级耳机放大器。

    请告知我们客户是否认为运算放大器适用和/或确认他们是否可以使用通用器件、以便我们可以推荐其中的一些器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复!

    好的、我会向客户推荐您推荐的器件。 收到新闻后、我将向您提供最新信息!

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    如有任何更新或客户问题、请随时与我联系:ivan.salazar@ti.com

    我将此主题标记为已解决、因为不再有关于 LM4911Q-Q1的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器